This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLK2711参考时钟TXCLK抖动问题

在datasheet中,提到TXCLK的抖动(jitter)峰峰值最大40ps。时钟抖动测量有几类,TIE,Period Jitter,Cycle-to-cycle Jitter,想知道手册中提到的抖动是那种,这样可以更有针对性的关注。

  • jitter分两类,确定性和随机性,分别称为deterministic jitter和random jitter。确定性jitter用peak-to-peak值表示,用示波器看,是一个不随时间变化的量。确定性jitt类似于把原始时钟相位做了一个固定的偏移,但是这个偏移在每个时钟周期都存在,且不变。如果想校正掉这个偏移,可以去查一下Equalizer的资料。随机性jitter用RMS表示,是频域phase noise在时域的体现,用Spectrum Analyzer看,是一个统计量,瞬时值会随时间变化。TLK2711里提到的是确定性jitter。

  • Cheng

    应该是综合后最差的情况。包含确定和随机的后,都不能超过这个门限

  • TLK2711 datasheet 里面提到的抖动是指总的peak-to-peak jitter, 包含了random 和 deterministic jitter。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。