This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH1980同步信号分离出的行频频率和同步头宽度错误

给1980输入的是VGA视频信号,其中测试了复合同步信号输入和SOG信号的输入,但是输出信号的频率是错误的,具体如下:

输入源来自PC机输出的1024*768*60  VGA信号,复合同步信号经过异或门处理得到,SOG信号用专用芯片处理得到。通过示波器测得复合同步信号的行频是48.3KHz, 场频60Hz, 场频同步头内有6个周期的行信号。而分离出来的行频信号变成了 43.5KHz,场频60Hz,而且场频的同步头内只有3个周期的行信号,  用示波器看行频,发现行频伴有偶尔的抖动,抖动像是同步信号输出发生间断性的中断导致。

当输入SOG的VGA信号时,一样得到错误的结果。并且分离输出错误的信号的波形、频率基本是一样的。

电路是按照手册上的电路设计的,由于我这里只用于VGA系统,所以HDTV的HD检测部分的电路取消掉了,手册上提到如果没有需要,可取消。

从手册上看到1980是支持VGA信号的,不知道问题出在哪里? 是否和下面的有关呢?

1.  是否和异或门处理的复合同步信号极性不对有关

2.  1980有个外部的10K电阻,手册上面要求使用1%的精密电阻,我这里用的5%的10K电阻,是否和这个有关。

希望能得到解答或者能给出方向排除问题。感谢!