This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用TMDS442的一些问题

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442, TS3USB30E, PCA9545A
TI工程师:
您好,现有下面几个问题向您请教一下。
1、   前段时间我用TMDS442芯片设计了一个支持DVI双链接3:1的视频切换器。支持分辨率为2K*2K。现在正在小规模试用。目前视频切换功能正常,视频输出正常。但是DDC通道的I2C通讯兼容性不太好。导致主机和部分品牌显示器无法正常通讯。DDC的切换也是用TMDS442芯片实现的。自我诊断感觉还是I2C的容性负载问题,PCBDDC走线过长,因为对无法正常通讯的显示器,我试着更换了一下电路中的I2C上拉电阻阻值有时就可以正常通讯了。现在上拉电阻阻值为2.2Kohm,但是当出现不兼容情况时总不能让用户去更换电阻吧。现在想通过独立的芯片实现DDC通道切换,这样切换芯片可以和DVI接口更近,以便于布线和控制容性负载,麻烦给推荐DDC切换芯片的选型。
2、   现在想要在原有的DVI视频切换的功能上,实现USB设备的切换,考虑使用TS3USB30E,请问在外围电路上有没有什么注意事项?USB设备的切换是否需要上下电操作?最好能给出典型参考电路,谢谢。还有TS3USB30E1:2的切换器,请问TI有没有1:41:3USB切换器?

    3、根据手册来看TMDS442芯片的两路输出,可以选择同一个输入源。请问两路输出同时选择同一个输入源后,对输出信号的质量有没有影响?同时如果要做一个DVI双链接的2:2切换器。可不可以按照如下逻辑来连接?

非常感谢

  • 1、参考PCA9545A

    www.ti.com/product/pca9545a

    2、目前没有4通道的切换,可以用2片TS3USB30E解决。

    3、两路输出同时选择同一个输入源是可以的,但是需要注意,,此时只能有一路EDID,输出的2个Sink需要是相互兼容的。

    图示接法可能会有问题,一个信号拉到两路输入,因为TMDS442内部有端接,2个端接,可能会使输入信号幅度减小。

    如果信号幅度够大,应该也没问题。

    如果是做2:2切换,一片TMDS422就可以完成。

  • 非常感谢 寒号鸟 耐心解答。

    针对问题2还想在问一下,对USB设备进行切换时,是否需要对从机进行先断电,后上电的操作。

    针对问题3,因为DVI双连接每个通道有7个差分对,因此2:2切换,一片TMDS442是搞不定的啊。

    再次感谢

  • 还有最近看了一下PCA9545A的数据手册,发现这种芯片用来做KVM的DDC通道切换,是不太合适的,他的控制需要用其中一路I2C来控制 ,而不能用普通IO高低电平控制切换。现在想使用74HC4052做I2C切换,不知是否可行?谢谢!

  • 还有最近看了一下PCA9545A的数据手册,发现这种芯片用来做KVM的DDC通道切换,是不太合适的,他的控制需要用其中一路I2C来控制 ,而不能用普通IO高低电平控制切换。现在想使用74HC4052做I2C切换,不知是否可行?谢谢!

  • Hi, Yabin

    USB Switch 的问题,稍后会有对应产品的专家来解答。

    关于问题3,之前我没注意到是Dual Link DVI, Sorry!

    这样是不涉及到端接问题,是可以做你图示的2:2的Dual Link的切换的,上面4路,下面3路,或者反过来也可以。

    对于不使用的管脚输出可以置空,Negetive输入可以加1.5KOhm电阻下拉。Positive可以加1.5KOhm上拉。

  • 你好! “3、两路输出同时选择同一个输入源是可以的,但是需要注意,,此时只能有一路EDID,输出的2个Sink需要是相互兼容的。”  里面提到的“输出的2个Sink需要是相互兼容的”  是指相同的显示设备呢?还是显示的分辨率相同?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。