目前在使用CDCE62002来产生差分时钟,利用FPGA通过SPI接口进行配置,首先通过CDCE62002 EVM软件生成相应的寄存器值,利用SPI接口将值配置到RAM中,读回的值与写入的值一致,而且pll_lock信号始终都为高。但是out输出的频率与实际配置的频率有很大偏差,如,软件设置输出为60MHz,实际输出就为109MHz;软件设置为50MHz,实际输出就为91MHz,软件设置为100MHz,实际输出就为180MHz……
输入选择AUX_IN (10MHz),输出都为LVPECL类型。
不知道是什么原因,请高人指点,谢谢!