Other Parts Discussed in Thread: ISO35, ISO35T
ISO35TDW芯片的11,12输出脚上出现剧烈的50HZ振荡(示波器地接芯片GND2即9,10,15脚,探测11或12脚),设计严格参考官方的参考设计,双侧3.3V电源上无明显噪声(分别接各自GND测量)。 现发现485总线通信主机总收到很多莫名的0,怀疑是该50HZ干扰造成,查不出原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
又检查了下,所有器件都是按照参考电路画的,没发现明显问题;ISO35的10脚是否不能接GND2,但是看参考电路也接了;供电方面芯片左侧VCC1和变压器输入端用的3.3V供电,变压器用的DA2303(线圈比例1:1.5,手册上说主次线圈电压范围是5至6V因为参考设计也用这个所以也就用这个了,可以换成DA2304是3.3V至6V),右侧VCC2得到变压器输出经TPS76333的3.3V,示波器探2个电源都很标准没有杂波;变压器的工作频率150K远远大于50HZ干扰;
该电路已经用于小批量试制,非常着急,希望熟悉的朋友给点建议,非常感谢。
是的,电路完全没有问题,10脚NC和内部电路没有连接,所以悬空也可,接GND2没问题。
有没有检查下PCB layout方面,用的几层板?
你好,感谢回复;4层板,也是有经验的工程师布的,板子布的很规矩,ISO35芯片右侧内层分别是VCC2和GND2全部覆盖,外面2层走信号线;线也比较少,没有走线交叉的情况,而且与芯片左侧GND1和VCC1完全没有交叉。
现在很奇怪就是这个噪声从哪里产生的,目前看来好像只有可能是芯片自身产生的,有可能么?
应该是外部噪声干扰,信号线没有跟其他高速信号(比如时钟)线走的很近吧?
那可以做两个实验:
1. 跟主机断开,单独验证ISO35T的收发波形是否干净。
2. 换一块ISO35T重新验证是否有改善。
大体搞明白了,可能不是电路本身的问题,其实是芯片正常功能;是不是可以这样理解,一旦DE控制端拉低,输出端Z,Y就是无驱动状态,所以会被附件的电源干扰;问题搞清楚了现在是这个总线怎么工作,干扰信号一样会对上位机起作用啊;能否给点建议,是在总线上弄个上拉,下拉或者别的终端匹配原件呢?
DE为低电平时,driver端输出高阻,driver disable,确定是DE为低电平时,在输出端测出的干扰?
通常的做法是将DE和RE接在一起,然后由主机来控制,当driver enable时,receiver disable或者反之,如果确实是由于输出高阻被干扰,那么可以将DE拉高,一直处于enable状态,控制RE的高低电平。