请问上面几个参数如何理解?TXS0108E的驱动能力到底有多大?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Iik: 输入钳位电流,指的是能够安全流经输入端的电流大小。(测试条件Vi<0,也就是说不是在正常工作电压范围内)
Iok: 同样,输出钳位电流,指的是安全流经输出端的电流大小。(测试条件Vo<0)
Io:连续输出电流大小,指的是在正常工作电压范围内,流经输出端的电流范围。
驱动能力的话,TXSxx系列和TXSxx系列的驱动能力很小,通常是看输出Vil和Vih时的电流大小,datasheet中并没有给出。
如果选择驱动能力稍强的电平转换器件,建议选择带方向控制位的SN74xx系列产品。
不带方向控制位的TXSxx系列和TXBxx系列比较适用于驱动高阻抗负载(所以驱动电流很小),应该也就十几mA电流,如果不需要几十mA驱动电流的话,可以使用。
chai bin 说:建议选择带方向控制位的SN74xx系列产品。。。
看中的就是不用方向控制,灵活很多。
这里的Io不代表驱动能力,因为正常工作时,要保证Voh和Vol的要求,一般驱动电流参考当输出Voh或Vol时的电流大小。chai bin 说:谢谢您的回答。
IO不能代表驱动能力吗?看芯片内部的结构,mosfet的驱动能力应该挺强啊,不解。
我的理解是单路最多满载驱动电流50mA,但整个片子受散热限制最多支持2路满载,所以是100mA。