你好!请问有没有这样的一对芯片。
发射端:将多路HDMI信号转换成LVDS或者CML信号
接收端:将发射端的LVDS或者CML信号转换成多路HDMI信号
谢谢各位大侠!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!请问有没有这样的一对芯片。
发射端:将多路HDMI信号转换成LVDS或者CML信号
接收端:将发射端的LVDS或者CML信号转换成多路HDMI信号
谢谢各位大侠!
发射端:将多路HDMI信号转换成LVDS或者CML信号:
A:单link的HDMI包括一对clock,3对data,你指的多路是几路?单link 还是双link HDMI?
如果是单link的话,可以通过两个芯片实现HDMI到LVDS的转换。
接收端:将发射端的LVDS或者CML信号转换成多路HDMI信号
A: 同样,还是需要确认多路HDMI是几路。
非常感谢您回答我的问题。首先,我的目的就是,将1个或者两个HDMI接口(每个接口包含您所说的3对DATA和一个时钟,也就是你说的一个link)通过一个芯片U1,这个芯片将HDMI的3对data合成一个高速的LVDS或者CML串行信号A,包含了时钟信息。这个高速的串行信号A可以连接到发射光模块,进行电光转换,通过光纤传输到接收端光模块,接收端光模块再进行光电转换成串行的LVDS或者CML信号B,其实A信号和B信号是一样的,将B信号连接到另一个芯片U2,U2将信号B处理之后,恢复出HDMI信号的3对DATA和时钟,直接可以接到显示器上显示。我现在寻找的就是能实现这个功能的一对信心篇U1和U2,U1和U和的功能刚好相反。
谢谢。单个link的方案可以实现的芯片是什么?
如果是两个link 甚至是三个link,那有什么可行的方案没?
其实我看到了有一款芯片DS90UB929-Q1和DS90UB926Q-Q1配对,可惜最后输出的是VGA信号。
针对DVI/HDMi,没有三link的架构。
DS90UB929-Q1和DS90UB926Q-Q1是FPD link的serdes,DS90UB929-Q1输入支持HDMI,输出支持LVDS,但是反之LVDS to HDMI的deserializer没有呢。