大家好:
最近新焊接了一批6678的板卡,发现JTAG无法连接,后来发现是时钟没有锁住,前几次上电还可以锁住,之后再上电就无法锁住,lock信号波形是600KHz左右的脉冲。
时钟部分参考的EVM板,使用的是cdce62005,100MHz输入,输出156.25MHz、100MHz和62.5MHz。SPI读写时序是用FPGA做的,一样的时序,一样的配置文件,在老批次板卡里是好的。
后来检查配置文件,发现配置文件里的Loop Filter里有告警。之前也没有理过Loop Filter,只是在Frequency Planner中计算出了输出频率,之后就直接将各寄存器的值写进去了。为了消除告警,使用了GUI的推荐值,之后告警消失。但是还是无法锁住。后来使用了手动校准,也就是在unlock命令后操作reg6的bit22。基本每次都能锁住。但是在运行一段时间后,lock有时会出现低脉冲,宽度在0.2us~1us之间不等。
不知道问题出在哪里?感觉像是是配置文件的问题,不过不知道还需要怎么修改?请帮忙分析一下,谢谢各位!
主界面配置如下
Loop Filter如下
寄存器如下
闭环增益如下
开环增益如下
相位裕量如下
PFD设置如下。不知道这个lock type是什么意思,脉宽大小会有什么影响?
PLL Lock设置如下,选的最大窗口。不知道analog和digital有什么区别
input如下。
output如下,不知道这个150ohm的端接是什么意思。在要写的配置文件里,也没有看到相关说明