Other Parts Discussed in Thread: LMK00101
您好,
有个问题请教一下。
时钟源信号经过LMK00101输出后多次谐波纷纷冒出来了导致以LMK00101输出信号为参考的VCO频谱杂散很多,感觉LMK00101的输出状态不太对劲,希望能帮忙判断一下原因。
LMK00101可以用削顶正弦波的源作为参考源吗?
用外部10MHz的OCXO作为源(5V供电,5x10(-8)ppm的削顶正弦波,信号幅度0dBm,2次谐波-50dBm,3次谐波-60dBm)送到LMK00101,测量LMK00101的输出信号幅度主10MHz = +8dBm,20MHz=-28dBm,30MHz=-2dBm,3GHz的时候还有-50dBm,频谱展到5GHz 还有看到多次谐波信号。幅度这么大加低通滤波器也没什么效果。这个情况看,各个多次谐波的放大量好像不一样,担心输入信号幅度太大,给加衰减,情况没啥变化,加20dB衰减后LMK00101无输出。
这个要怎么给他处理到正常状态?
多谢。