This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于SN75LVDS83,SN75LVDS82问题

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83, DS90C3201, SN75LVDS82

你好!

在SN75LVDS83手册中写到,输入时钟范围为31M~68MHz,请问如果我输入的时钟为约9MHz,是否有问题?

  • 输入时钟频率应该在31MHZ~68MHZ范围内。

  • 请问有没有可以输入频率约为9MHz的 TTL转LVDS芯片?(类似75LVDS83,只是输入频率低一些)

  • 您可以看看DS90C3201 http://www.ti.com.cn/product/cn/ds90c3201,输入是LVTTL,输出是LVDS。

  • 您好!  现在我有一款显示屏驱动板故障(故障率超过50%),主板使用SN75LVDS83将RGB信号转乘LVDS信号,显示屏驱动板使用SN75LVDS82将LVDS信号转成RGB信号输入到显示屏。

    故障现象和问题描述见附件,请帮忙分析,谢谢。

    显示屏驱动板故障.zip
  • 看到你这个问题在TI网站上也有提交过,交叉实验下来,有问题的芯片还是有问题,能否把有问题的芯片表面拍个照片过来,我们帮查一下芯片打印规则。

  • 电路图也没有问题,端接100ohm电阻需要靠近LVDS82接收端。RGB对应24bit屏的RGB也没问题。

  • 通过你提供的问题描述可以先分别从硬件和软件上尝试解决

    硬件(原则上先从简单的地方开始进行排查,由简单的复杂,先排除硬件问题)

    1、主板到屏幕的连接线屏蔽层单端或者双端接地(接金属机壳),不过Lvds信号由于屏蔽引起的可能性比较小。

    2、lvds与Ttl芯片匹配问题,将主板这端的DS82换成其它型号的,选一个时钟频率更宽的Lvds芯片。

    3、主板直接输出Ttl信号,不使用Lvds芯片和显示屏驱动板,Ttl 信号直接送到屏幕Rgb接口上,这种的优点是兼容性比较好,缺点是Ttl 连接线上的电磁辐射比较大,如果你的产品要过EMC检测,辐射发射这项要注意了。连接线要短、做好屏蔽和接地,连接线两端连接器选带屏蔽的。

    4、检查主板上的Ttl走线,到Lvds芯片布线要短,Lvds走线要等长等距,走线不能出现分叉(好多设计人员或者老板为了节省成本,在电路板上预留兼容电路,牺牲信号质量,可能这些兼容电路在产品的整个生命周期上都用不到)。

    软件(排查完硬件后如果还是解决不了,找软件的联调一下)

    1、尝试修改关于屏幕的初始化参数,先微调,再粗调。观察有无改善

    2、修改时钟频率

    屏幕

    1、找屏幕供应商或者屏幕原厂的,要求提供技术支持

    2、可以考虑质量比较好的品牌同尺寸的屏幕,优先考虑进口夏普、三星的屏,其次台资的友达、群创

x 出现错误。请重试或与管理员联系。