Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A, TUSB1310
目前官方提供的技术文档很少,评估板也没有找到,我们公司正在开发这个phy,你们能否给我们前期开发提供点技术支持,请留个相关技术的电话。我们咨询哈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TUSB1310这款? 如果需要新开发,建议使用TUSB1310A替代 ,1310已经处于NRND状态,不再建议使用于新设计中。
另外,技术文档在产品主页上也都有,不知还需要什么资料?有问题的话,大家可以一起讨论。
http://www.ti.com/product/TUSB1310A/technicaldocuments
没有参考设计,有一篇Implementation Guide可以参考一下:
http://www.ti.com/lit/an/sllu123/sllu123.pdf
您好:
我们公司现在正在用TUSB1310A,这款PHY芯片做整个USB3.0的phy部分,现在我们的控制器与该phy通过pipe接口对接之后,在进行usb3.0的FPGA测试的时候,发现该phy没有正常工作,TI的网站上只有几个文档资料,包括芯片手册等,并没有其它相关phy的配置信息(phy的配置驱动程序、软件开发包等资料),看了PHY的手册,也有一些寄存器配置,但是我们不知道如何配置。另外,现在我们的phy的复位RESTEN已经释放了,但是我们读到的Pin States跟下面表格里面的一样的值,好像还是处于复位的值。
还有一个问题就是有关PCLK的时钟稳定延迟时间,和上电的先后顺序,这个具体该如何去通过软件配置和控制呢?
我的邮箱是838159288@qq.com。也可以通过邮件与您交流。
期待着您的回复,非常感谢!