我现在使用的2片同类型DA、5片同类型的AD芯片都没有内部时钟,需要外接时钟。
DA芯片需要的时钟频率是6M,DA的时钟频率要求是40M。
我用FPGA控制它们。FPGA内部有两个可编程的PLL。
1、不知道可不可以将一个PLL的输出连接到两片DA上,另一个PLL的输出连接到5片AD上呢?
2、如果使用时钟芯片的话,有什么好的芯片推荐吗?
如果使用时钟芯片,可不可以让1路输出连接到2个DA,另一路输出连接到5个AD呢?还是得用7路时钟输出分别驱动每一片芯片?
如果使用时钟芯片,FPGA是不是也就不用使用外部晶振了,直接用时钟芯片产生的时钟就可以了呢?
3、关于这个项目时钟方面的内容,有什么难度吗?有什么更好的建议吗?
谢谢