Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A, SN65LVCP114
您好!
现在有一个项目需要通过大约50cm长的电缆传输4个Channel的SerDes信号,
每个Channel需要实现10Gbps以上的双向传输。现在我们通过TI官网上找SN65LVCP114和DS125BR401A两款芯片,其中SN65LVCP114
采用了发射端预加重技术,DS125BR401A发送端采用了发送端去加重技术,想问一下这两种不同技术在实现高速信号传输上的优缺点。
同时,对于上述需求的SerDes Buffer器件,希望您能够帮忙确认是否有更合适的方案,谢谢。