您好!
由于 TLK110 的 datasheet 无 CLKOUT 的详细介绍,因此这里想跟贵司确认一下 CLKOUT 的电平问题。
RMII MODE:
1. 当有源晶振的 EN 被拉低时,时钟输出管脚被 disable,此时 CLKOUT 为低。
2. 当 POWER DOWN 管脚拉低时,发现 CLKOUT 仍然可以输出 50MHz 有源晶振的时钟。
3. 当 RESET 被拉低时,此时 CLKOUT 为低。
当前 CLK_OUT 与 MAC 的一个 GPIO (外部有加上拉电阻)连接,而该 GPIO 会涉及 MAC 启动模式的确定。要求 MAC 在重启后,该 GPIO 初始需为高电平。
请帮忙看下,我们应该如何控制 TLK110 使得 MAC 在上电时 CLK_OUT 不会将该 GPIO 拉低。
期待您尽快回复,谢谢!