Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
CDCE62005 只有AUX 25M晶体输入,输出250M,250M,50M,100M,100M
没有主/从参考时钟,在CDCE62005 EVM software中 环路滤波器应该怎样计算。
现在250M 实际输出93M ,而且很不稳,请问主/从参考是不是必须用一个呢?
另外,读寄存器PLLLOCK时,是不是先向寄存器8发一个命令,再读数据呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以采用AUX晶振输入,主从参考可不使用,CDCE62005三种输入模式,AUX,主从参考,smart MUX三种。250Mhz输出有问题,其他通道输出是否也有问题?
采用EVM software配置的寄存器?
这里的参考时钟输入应该是主从参考,不是晶振输入。
你配置的各路输出是什么电平标准,LVDS还是LVCMOS?
虽然VCO输出的正弦波,输出应该是方波。
试了好久这个GUI,frequency planner里的参考应该指的主从参考,并且没有办法设置AUX input,这个我需要再确认下。
环路滤波器倒是 里面有个Tool,点击打开,通过设置环路带宽,得到相应的RC值。
至于幅值和频率的关系,在CDCE62005 datasheet Page12中有关于LVPECL,LVDS,LVCMOS 几种output swing跟频率的曲线。可以直接参考幅值随频率的变化曲线。