Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
参考了TI官网的USB 3.0 HUB 参考设计,现在用起来有点问题。
芯片后面挂了两个安霸 AX系列的DSP(支持USB3.0),可以通过TUSB8020B给DSP烧录程序,但电脑无法识别DSP为一个大容量的盘(从DSP前单独接个USB口出来可以被电脑识别为60G的盘),此时电脑的硬件设备是有识别到HUB的,但是为什么识别不到DSP啊?望高手解答!
电路图如下:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
参考了TI官网的USB 3.0 HUB 参考设计,现在用起来有点问题。
芯片后面挂了两个安霸 AX系列的DSP(支持USB3.0),可以通过TUSB8020B给DSP烧录程序,但电脑无法识别DSP为一个大容量的盘(从DSP前单独接个USB口出来可以被电脑识别为60G的盘),此时电脑的硬件设备是有识别到HUB的,但是为什么识别不到DSP啊?望高手解答!
电路图如下:

DSP为一个大容量的盘,说明功率也比较大,是不是采用的USB总线供电的方式?导致输出电流不够,因此识别不到。建议采用自供电方式。
您好,不能读盘的问题疑似找到原因,客户将DSP的TX接到 TUSB8020B的TX了。
现在的问题变成电脑是3.0接口的时候,识别该HUB为2.0的。这个该从哪里入手查?
你的意思是上行端口接的是USB3.0的,但下行端口识别的是2.0的是吗?如果上行端口是3.0的,那么下行端口既支持2.0也支持3.0,取决于下行端口所接的device是2.0的还是3.0的。Jasmine Wang 说:您好,不能读盘的问题疑似找到原因,客户将DSP的TX接到 TUSB8020B的TX了。
现在的问题变成电脑是3.0接口的时候,识别该HUB为2.0的。这个该从哪里入手查?
HUB 此时下行没有接设备,上行和电脑USB3.0 端口连着的,电脑识别这个外设为2.0 hub。
已经购买了TUSB8020B的demo板,但是显示要6月才能到货。。
是3.0的接线有问题么?或者是信号太差识别不了3.0?
电路方面,不论是上行端口还是下行端口,在TX线上都需要接0.1uF电容,RX上不需要,我看了下你的电路,好像都没有接。
另外,也不排除是否3.0的线有问题。