This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题描述:
我司某项目研发设备A,使用4颗DS110DF410(两颗TX,两颗RX)出两个40G口(4*10.3125Gbps),使用5m 26awg cable进行两口互环,常温出现两个端口RX 端均有CRC。使用1.5m cable和40G光模块未出现CRC。
DS110DF410经过molex IMPACT连接器到40G的接口cage,总共PCB走线约6in(M4级别板材)。
我司实验情况说明:
1、使用该项目设备A的40G口,用5m 26awg cable与其他设备B(非同一类型设备)连接,设备B没有出现任何CRC或者丢包、设备A出现RX端CRC,和问题描述现象一致;则排除设备A的TX端问题,聚焦在设备A的RX端。
2、DS110DF410设置流程按照TI给出的《DS100DF410 Aviod CTLE Mal-adaption_20150209.docx》的相关流程设置;使用外部时钟模式、RX端使用模式3;TX端幅值输出1.3V,预加重5.6db,fast沿;
3、DS110DF410的2.5V输入,经过更改后,到DS110DF410的芯片管教,电压有2.55V,纹波/噪声控制在30mV以内;但仍然有RX端CRC;
4、将DS110DF410只使用任意2个lane(另外两个lane无信号),则不会出现CRC;如果DS110DF410使用为3个lane及以上,则会出现CRC;且丢包大概率在lane3,lane1概率低很多,lane0和2基本无CRC。两颗RX端均表现一致。且测试了多台设备,均有此规律;
5、怀疑是DS110DF410的内部1.2v滤波电容有异常,顾将芯片建议的0.022u更改为3300p、0.01u、0.01+0.01u、0.1u均无改善,将0.022u更换为10u,则出现端口直接无法link;
6、测试DS110DF410的0.022u的两个管教电压,发现同一芯片的四组0.022u电容的压差有最大约100mv;
7、将DS110DF410只使用任意2个lane(另外两个lane无信号),无CRC。但如果使用外用表的表笔接触相关lane的0.022u电容,则会出现CRC;
目前,此问题排查有两周,无明显进展。且该问题阻塞了我司另外一个大型项目的调试,也影响了另一个大型项目的方案,请帮忙提供下改善意见,感谢!