This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04828BEVM配置问题

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, CODELOADER

你好,我买了一块贵公司的LMK04828开发板;在codeloader4上想把它配置成0-delay模式,直接更改寄存器,但是没有配置成功,请问你们有配置的例程吗

  • 现成的例程没有呢,可通过coderloader根据实际输入输出频率帮助配置。

    0-delay模式没有配置成功,您采用的single loop mode还是dual loop mode?需要注意的是,如果采用dual loop mode,只有PLL1可配置成0-delay模式。

  • 我是在codeloader4的clkin1 122.88MHz,oscin 122.88MHz模式下,直接修改的寄存器,配置为nested 0-delay模式。 请问一下我们codeloader4中可以直接修改寄存器来配置工作模式吗?

    同时,也请问一下,我们如何设置single loop mode和dual loop mode呢

  • 可以使用codeloader进行配置。

    设置single loop 还是dual loop模式,只需将其中一个PLL power down即可。

  • 你好!非常感谢你的解答

    我是在使用dual loop模式下,将其配置成的nested 0-delay模式,具体配置如下:

    1.PLL1_NCLK_MUX    1  feedback mux

    2.PLL2_NCLK_MUX    0 PLL2P

    3.FB_MUX_EN              1  enable

    4. FB_MUX                      0  DCLKOUT6

    5.OSCin_PD                   0   powerup

    6. CLKin0_OUT_MUX   0   PLL1

    7.  CLKin1_OUT_MUX   2  PLL1

    8. VCO_MUX     1              VCO1

    按照开发板快速启动连接,但是配置出来,输出和输入存在相位移动;请问一下我还需要处理别的东西吗