This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65LVDS324 和AR0230CS

大家好,

    我们项目中用到SN65LVDS324 和AR0230CS,使用hispi,目前发现配置ar0230cs后,通过读取ar0230cs寄存器输出帧数在增加。但是不论怎么配置SN65LVDS324 ,SN65LVDS324 都不能输出vs\hs信号。 想确认下下面的问题:

    1.SN65LVDS324 能独立工作在测试模式下输出图像吗? 需要怎么配置呢?

    2.通过SN65LVDS324 能怎么确认传感器端输出信号了呢?

  

  • 1.测试模式下可以输出图像。

    2. 用示波器测试下前端传感器输出给SN65LVDS324的clock,LVDS信号正常吗?

    有电路图吗?可以看下。

  • Kailyn Chen,你好,

    1.这个测试模式是要怎么配置呢?我指的测试模式是在传感器没有输出clock的情况下。

    2.由于传感器到SN65LVDS324走线是直接连接,两个芯片都是BGA封装,走线都是走在内层。所以没有办法用示波器测试lvds信号。(我使用的是Aptina 1-channel, 4-lane, 12-bits per pixel, 1080P@60fps

  • 测试模式是通过配置寄存器0x09 bit6=1 enable。

    测试模式也需要传感器输出LVDS data 和clock的。在配置测试模式时候,需要配置 SENSOR_CFG (0x09, bits 2:0) 。

    附上一篇如何配置SN65LVDS324 测试模式的文档,里面有步骤,以及举例如何配置。