Other Parts Discussed in Thread: DS90C387
各位专家:
目前在做的一块板子,使用FPGA生成RGB时序,通过DS90C387实现RGB到LVDS的转换。
调试过程中,1Port RGB to 1Port LVDS已经实现,将1Port RGB to 2Port LVDS和2Port RGB to 2Port LVDS的问题描述如下:
(1)1Port RGB to 2Port LVDS的功能,使用FHD(1920*1080)分辨率的模组调试。
--->RGB时序中设定分辨率为1920*1080、时钟频率130M时无法正常点亮。
--->RGB时序中设定分辨率为1920*(比1080小的V)、时钟频率60M左右时可以纯色画面可以正常点亮。对V有操作的画面,无法正常显示,如程序中设定的棋 盘格画面,显示如下的画面。
(2)2Port RGB to 2Port LVDS的功能,同样使用FHD(1920*1080)分辨率的模组调试,奇偶像素给同样的信号。
--->RGB时序中设定分辨率为960*1080时,同样无法正常显示。
--->RGB时序中设定分辨率为960*(比1080小的V))时,显示问题与1Port RGB to 2Port LVDS的问题一样,棋盘格画面显示如上图所示。
向各位请教:
(1)1Port RGB to 2Port LVDS,2Port RGB to 2Port LVDS时,RGB的时序产生跟1Port RGB to 1Port LVDS的功能比,有什么特殊要求吗?
分辨率,时钟频率应该如何设定。
(2)除了可能存在的RGB时序异常外,还有无其他可能造成上述不良现象。
谢谢