传输系统硬件结构:
100M---Ethernet Signal - > | AINP0 AINN0 ------(SN65LVCP114) ----COUTP0 COUTN0 | ---> Ethernet Transformer
输入信号
输出信号:
现象:
输入信号的上升沿 Rise Time = 3.708ns (3ns <= Rise Time <= 5ns)
输入信号的下降沿 Fall Time = 4.088ns (3ns <= Fall Time <= 5ns)
SN65LVCP114使用硬件IO配置方式,状态如下:
最后得到的输出信号:
输出信号的上升沿 Rise Time = 1.324ns (3ns <= Rise Time <= 5ns)
输出信号的下降沿 Fall Time = 4.925ns (3ns <= Fall Time <= 5ns)
我们初步分析是LVCP114中的Gain_x, EQ, VOD等功能导致,所以想得到一个关于这种应用的一组推荐的参数值。
另外,我们在这个器件上的另外通道传输1Gbps的 Serdes信号是可以正常使用(114设置同上),LVCP114对高速信号可以很好反而100Mbps的有问题,所以现在不太确定114用在网口传输是不是正确的使用方式??