This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关62005的初始化 TI工程师看过来

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

大家好

 我仿照CDCE62005评估板做了一块一样的板子 想实现对我自己板子上62005的初始化

CDCE62005 1.4.8.exe也安装了 但是电脑认不到设备 我的系统是WIN7 64位

有个疑问 这样是否可行 能否实现对自己板子上62005的初始化 

我看到 62005的评估板上外接了24LC512 这是一个串行的EEPROM 里面是不是有程序之类的???电脑认不到设备 是不是和这有关???

请TI工程师解答下

谁这样实现了 请说一声啊

谢了!!! 

  • CDCE62005 评估板上的EEPROM 24LC512 是和TUSB3210接的。

    而CDCE62005这款本身集成了片上EEPROM,里面是默认的一些寄存器配置,上电后会自动将默认配置加载进去,进行初始化配置。

  • 那我的板子上没有24LC512 或者没有里面的程序 还能不能完成对620005的初始化

    关键是我的电脑现在认不到tusb3210?

  • TUSB3210是一款USB controller,电脑识别不出应该是因为缺少USB driver, 请参考下面e2e上的这个帖子,问题很类似,可以按照里面给出的步骤去试下。

    https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/p/511305/1988661#1988661

  • 你好 我已经使用MSP430实现对62005的在线配置 现有两个问题:

    1 如何实现 Copy RAM to EEPROM – unlock???是要在配置0到8寄存器之后50ms给0xF地址写1么???

    2 我测量了一下PLL_LOCK信号 有高有低  如果使能的是digital lock detect 那么PLL_LOCK信号的高低 是否仍然说明失锁了???

    谢了!

  • 已经不失锁了 环路滤波的参数很重要啊!!!

    下面这个还没解决

    如何实现 Copy RAM to EEPROM – unlock???是要在配置0到8寄存器之后50ms给0xF地址写1么???

  • 62005已经不失锁了

    如何实现 Copy RAM to EEPROM – unlock???

    还望回答

    谢了!!!