我的设计中使用了如上这款总线收发器来转换电平,从3.3V到5V的相互转换,需要控制方向,但是在实验调试中发现受后续电路的影响太大,想换成隔离型的电平转换或缓冲芯片,请推荐一款芯片,谢谢。
通道数:16
电平:3.3V 到 5V相互转换
传输延时:越小越好,目前的芯片最大延时为4.3ns (根据datasheet)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的设计中使用了如上这款总线收发器来转换电平,从3.3V到5V的相互转换,需要控制方向,但是在实验调试中发现受后续电路的影响太大,想换成隔离型的电平转换或缓冲芯片,请推荐一款芯片,谢谢。
通道数:16
电平:3.3V 到 5V相互转换
传输延时:越小越好,目前的芯片最大延时为4.3ns (根据datasheet)
类似隔离型的电平转换器件没有呢,并且带方向控制位的16bit可以实现3.3V到5V的目前也只有这款。传输延迟决定了能够支持的data rate,传输延迟越小,说明能够支持的data rate越高。 你目前需要转换的data rate为多少?
我需要转换的信号速率很慢,单通道25KHz的数字信号(PWM脉冲)
Kailyn Chen 说:类似隔离型的电平转换器件没有呢
这是指TI没有隔离型的转换器还是业界都没有?我搜索了一下,说光耦也可以做电平转换器?会不会data rate 太低,导致传输延迟特别大?
TI的电平转换器件里面没有带隔离的,你说到了光耦,TI的隔离器件ISO7xx系列采用的是电容隔离,VCCA和VCCB可以3.3V和5V供电,但是最大是4个通道,考虑到你需要16 bit,那至少得4个隔离器件,考虑到板子空间可能不太好做,比如四通道的ISO7241。
补充一下,不一定非得16通道,事实上我们需要转换的信号为高达32路,8通道或者4通道的转换器都行,不行就多用几个芯片
你好,
感谢推荐,我看了下datasheet,速率太低,导致延迟太长,不适用。
是不是带隔离的器件data rate 都不会太高?
ISO7xx系列的数字隔离器最高data rate能够支持到1590Mbps,所以用在25KHz上还是没问题的。