This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LVCC3245A芯片电压输出不对

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A

SN74LVCC3245A芯片,把3.3V转换为5V,当OE上拉为3.3V时,根据芯片手册输出应该是高组态,输出电压用4.7K电阻下拉,发现输出1.4V电压。感觉很困惑,输出不应该是0V吗?

  • 根据你的描述,好像应用不太对。

    首先,OE上拉是保证上电瞬间输出高阻态,当电压起来稳定之后,SN74LVCC3245A正常工作,OE需要使能,拉低。

    第二,输出B1的状态是跟随输入的,这是一款缓冲器,A=B。

  • 我的理解是OE拉高后,芯片应该一直出于高组态状态,在B1输出连接4.7K电阻到地,测量电阻电压1.5V,连接1K电阻到地,测量电阻电压0.7V,不清楚这是为什么,我查了芯片手册也没找到高组态的时候电阻是多少?应该是什么状态。

  • 是的,OE如果一直处于高电平,那么输出为高阻态,输出既不是高电平也不是低电平,是一个不确定的逻辑状态。 或者你可以测下输出引脚对地阻抗应该是很大的。但正确使用这款芯片时,保证上电瞬间OE为高,当power起来到稳定之后,OE拉低,器件使能,输出正常的高低电平。