现在是这种情况,我有一跟2M长的USB线,我想尽可能提高USB数据传输时的信号的质量,因此采用到TI的TUSB211RPTREVM此款DEMO板进行眼图测试,在测试过程若采用直连的方式:终端-》TUSB211评估板-》示波器测试OK,但是我在加入USB线后即:终端-》TUSB211评估板-》USB延长线-》示波器测试就出现不了眼图,提示时钟不同步如图问题所示:
但是USB时钟信号不是在USB数据流提取的吗?我想知道这是什么情况?
我的TUSB211配置为:
SW3:ENABLE,
J6(shunt J6 level 0):短接
其他都是默认,数据手册中也没有说明LEVEL等级具体的作用?