TI工程师,
你好!
1、949与948连接时FPD-LINK的AC耦合电容:规格书上介绍949与948连接需要使用0.033uF电容,在其他应用场景使用0.1uF电容。我拿到的949官方DEMO的板子上则使用额0.1uF的电容。请问此AC电容的这俩个选值具体影响信息的哪些参数,使用错误会照成什么影响? 我的板子实测两个值都可以用。
2、由于我们产品为车载娱乐系统,使用949&948做分体显示操作模式,触摸和显示都是通过FPD-LINK传输的。目前有概率看到显示闪一下,948的锁相环会失锁,同时导致挂在948上的触摸IC地址丢失触摸无法操作。 请帮忙指导948的锁相环受哪些信号影响,该如何优化?
谢谢!