This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新人小白求助:同样都是TXS的芯片,为啥转换时一个能用一个不能用?

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

自己写的一个STM8通过MII总线访问Phy的程序,MII总线是1.2VCMOS 需要3.3到1.2的双向转换,之前用的一片TXS YF08E 45KG4 C5QT接线时不小心烧了,换了一片TXS YF08E 24KG4 DENX后数据读取就不正常了,全是乱码,后来又换了一家买回来还是 TXS YF08E 24KG4 DENX 还是这个问题,时钟速率不到1M,请问这是为啥呢?

  • 丝印为TXS YF08E 24KG4 DENX的TXS0108的完整型号是什么?包括后缀,方便查询下。

  • 店铺的描述是TXS0108E,两片都是这个,不同店铺买的,应该不会都坏了吧,另一片丝印45k的具体型号查不到了。。

    PS:我STM8口用的是推挽输出

  • 恩 我指的完整型号包含后缀,比如TXS0108EPWR或其他,方便查询命名是否符合TI的命名规则。

    另外,您指的一片能用,一片不能用,有做交叉实验验证下?

    另外,TXS0108用在推挽输出也没问题,可以把电路图发上来看下。

  • 那啥,通过丝印查不到具体型号吗?我刚看到买家评论好多也是用不了,估计是坏了,国产的小成本的东西,我再多买几家的试试,咱这边有官方渠道购买吗,量不多。。。。我是真的没办法了。。。另外还有别的 1.2V-3.3V的双向推荐吗?不用方向控制的,谢谢!

  • 通过marking YF08E能查到对应的TXS0108E的包含后缀的所有型号。如果想查具体三行的丝印,需要确定完整的包含后缀的型号。

    http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp?

    官方渠道的话,也就是我们推荐的在授权代理商购买:http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957

    不带方向控制位的主要为TXB和TXS系列,您是推挽输出,二者都可以使用。