Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN75DP129, TFP403, SN65DP159
TI技术人员:
您好,我们接到一个案子,信号流程是:一根线插入type-c 接口,通过一颗芯片解出 Display port (DP)信号,再通过TI的什么芯片,最终能够输出 RGB888的信号? 请提供实现功能需求的芯片型号和规格书,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以通过两款芯片实现,TI目前有DP to TMDS的translator,然后通过DVI receiver 实现TMDS to RGB的转换。
SN75DP129+TFP401
Kailyn Chen :
感谢您的回复,能否提供 这两款芯片的硬件应用原理图?谢谢。
因为这两款没有EVM板,所以没有直接的原理图可参考。对于TFP401的原理图,您可以参考TFP501/TFP403的reference design:
http://www.ti.com/lit/an/slla134/slla134.pdf
Kailyn Chen:
401的参考原理图已经下载备用了,SN75DP129 如何应用还望给予技术支持,不然没办法搭建使用啊!请发送至 mjx@csdzkj.com 谢谢了!
DP129没有原理图可参考,您可以参考SN65DP159的EVM user's guide,它是一款DP++ to HDMI retimer, 我想一些外围电路,以及DP connector方面的电路是完全可以参考的:
http://www.ti.com/lit/ug/sllu225/sllu225.pdf
@Kailyn Chen
谢谢,先下载159的档案给 搞硬件的人员 先评估。如有不懂的地方,还望您能多多给予支持。