Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0102, LSF0102, TXS0102, CC3200
请教各位TI的 3.3V与5V串口电平转换芯片有哪些型号可以推荐,波特率是115200的;给我推荐一个用的普遍的,价格低的芯片可以吗。
我查过LSF0102 TXB0102 TXS0102,但是有的说是只能用在i2c等接口,不能用在串口上(LSF0102的手册上写的是LSF0108的可以接串口,0102没有显示有
串口功能)。所以比较疑惑,那不赚用那款芯片。
串口一端是3.3V的cc3200,一端是5V的pic16f722;需要自动双向电平转换芯片
我着急选型,画电路板,能帮忙推荐吗,项目急呀!