各位大神,新手请教关于SN74AHC245-Q1输出电流的问题。
问题来源:项目中需要将CPLD输出的16路秒脉冲信号通过buffer驱动输出到连接器再到其他板卡,我之前选择的是LVTH245A,测试发现输出信号不稳定(通过专业仪器测试信号偏差很严重),通过示波器放大波形发现在信号上升沿有过冲而且过冲后有回沟,回沟谷底电平只有1.8V左右。分析可能是驱动buffer输出电流不够造成的。因为测试时信号阻抗匹配是50Ω,输出电流至少40mA,才能达到2.0V的TTL判决电平。因此想从新选择buffer驱动芯片。截图如下所示:
图1
图1 所示是SSN74AHC245-Q1简要介绍, IO范围-50~+50mA,从这里看,满足我的设计需求。
图2是数据手册里面的描述:输出钳位电流+-25mA,输出电流不是可以到50mA吗?
持续输出电流+-25mA
图 3
图3所示:当输出为高时电流- 4mA(3.3V) OR- 8mA(5V),---->输出电流怎么这么小,还有怎么是负的?
当输出为第时电流-4mA(3.3V) OR-8mA(5V),---->输出电流怎么这么小,还有怎么是正的?
最后:
有点晕,SN74AHC245-Q1的输出电流指标到底是哪个,能不能满足我设计需求?