如题,正在做LVDS转DVI的方案,使用到DS90CF384AQ+TFP410方案,
有以下疑惑,
按照datasheet,其中RxOUT24管脚为HS信号,RxOUT25为VS信号,RxOUT26为data EN信号?
这几个信号是否可以与tfp410对应信号直连,RxOUT26为data EN信号是否对应TFP410中DE(第2pin)信号?
能否提供相应参考设计?
谢谢。
邮箱:zhulang1986@126.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,正在做LVDS转DVI的方案,使用到DS90CF384AQ+TFP410方案,
有以下疑惑,
按照datasheet,其中RxOUT24管脚为HS信号,RxOUT25为VS信号,RxOUT26为data EN信号?
这几个信号是否可以与tfp410对应信号直连,RxOUT26为data EN信号是否对应TFP410中DE(第2pin)信号?
能否提供相应参考设计?
谢谢。
邮箱:zhulang1986@126.com
Q: 按照datasheet,其中RxOUT24管脚为HS信号,RxOUT25为VS信号,RxOUT26为data EN信号?
A: 是的。
Q: 这几个信号是否可以与tfp410对应信号直连,RxOUT26为data EN信号是否对应TFP410中DE(第2pin)信号?
A: 对的。
可以参考这篇应用手册,里面介绍了这类FPD link和TFP panel之间的data mapping。不论是single pixel,还是dual pixel,可看下引脚定义以及如何和18bit or 24bit TFT panel 对应。http://www.ti.com/lit/an/snla014/snla014.pdf