Other Parts Discussed in Thread: TXB0106
我用的txb0106直接连接的两电路,没用上下拉。一边是1.8V一边是3.3V,情况是,其中一路输出(3.3V边)被钳位到1.6V~1.8V之间。其他通道正常,然后把ic拆下来,重新焊上去就没事了。就一切正常了。是不是内部mos什么的有bug??ti官方的设计人员有没有解释
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106
我用的txb0106直接连接的两电路,没用上下拉。一边是1.8V一边是3.3V,情况是,其中一路输出(3.3V边)被钳位到1.6V~1.8V之间。其他通道正常,然后把ic拆下来,重新焊上去就没事了。就一切正常了。是不是内部mos什么的有bug??ti官方的设计人员有没有解释
还没有客户反映过这种问题。并且这是一款很成熟的产品,如果有bug的话,我想会有新版本的更新或者替代,不会再推荐给客户使用。
像您的这种情况,重新焊接没问题,是不是焊接方面的原因?或者建议重新换一块新的IC试试是否还有这种现象。
不用换新,不止一台出现这种问题。尝试过对所有pin拖锡,补焊什么的,都不行。只能重新焊下来,再焊回去就好了。我也感到很奇怪,好像是内部什么地方没有放电完全一样。因为对内部硅片电路不了解,就不好说。是不是内部有什么保护机制,在特殊情况下会钳位io保护内部电路呢? 1.6V~1.8V很像我的VccA,是不是VccB不稳定时会钳位呢??
可看下datasheet Figure5的每个通道内部架构,可以看出是没有钳位电路的,但非常具体的硅晶片电路是不提供的。并且每个通道IO 架构是一样的,不应该出现只有一个通道现象不正常。很多片都有这个问题,是同一个通道吗?
另外,您是通过TI授权代理商购买的芯片吗?
是正规代理商,艾瑞,我只测试这个通道,因为这个通道的信号是使能端,这个信号不正确,整个逻辑流就卡住了,其他的不知道有没有故障。
使能端OE?OE高有效,参考的VCCA。 一直理解的是6个通道的某个通道电平转换不正常。使能端的话,通过GPIO控制一下它的时序,上电过程是一个由低到高的变化过程。 不会出现您说的这种情况呢。把您电路附上看下吧。