Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A
我司某款产品使用TUSB1310a,当前在FPGA上联调controller与TUSB1310a,遇到下面问题:
1、TUSB1310a IO配置上是否需要区分HOST与device? 比如UTMI接口的utmi_dmpulldown/utmi_dppulldown配置host或者device;
2、TUSB1310a 输出的PIPE clk 和ULPI clk由什么控制? 是在PHY reset复位撤离后,PIPE接口的powerdown不为P3就会保持时钟PIPE clk 250Mhz,ULPI clk 60Mhz?
3、TUSB1310a是否能单独作为一个usb2 端口使用? 如果可以那pipe接口该如何操作?
4、当前遇到有一个异常状态: 我们USB端口作为USB host,在没有插入U盘的情况下, PHY 复位撤离后,PHY输出的RX STATUS 在0x1---0x3 不断循环跳变,有什么需要排查吗?
最后,@Kailyn Chen 是否能电话联系