Other Parts Discussed in Thread: TUSB211
我们现在对TUSB211-Q1芯片的DEMO板进行眼图测试,发现DEMO板对USB2.0信号无任何修复效果,测试条件:USB-B接口端通过3米线连接眼图测试仪的主机端,USB-A接口端通过3米线返回眼图测试仪,测试的过程中DEMO板的"DEVICE"灯是亮的,HIGH SPEEED灯先是闪烁然后保持熄灭状态。
另外,我们也用U盘对DEMO板做过实验测试,测试方法如下:
通过USB2.0延长线将U盘接入电脑,不断加长USB2.0延长线,当延长线加长到8米时U盘读写异常(小于8米是正常读写的),这个时候,将TUSB211-Q1的DEMO板插入8米延长线的中间位置,USB-B接口端连接电脑端,USB-A端连接U盘端,发现U盘依旧无法正常读写,因此可以得出结论:TUSB211-Q1的DEMO板对信号无任何修复效果。
求TI帮忙分析下原因