This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65HVD3082ED

SN65HVD3082ED这块485芯片的1脚rx必须要上拉吗,为什么?我看到其他485的芯片应用原理上好像没有上拉

  • 考虑到R端的sink/source电流的能力,可以上拉。 最小电阻值为5V/8mA约为688ohm。当接收端disable的时候,R 的电流为+-1uA,所以最大电阻为5Kohm。因此上蜡电阻的阻值可以在688ohm~5Kohm之间选择。 datasheet中推荐的是1Kohm。

  • 可以不上拉吗?不上拉会影响正常使用吗

  • hui xu5 说:

    可以不上拉�?不上拉会影响正常使用吗

    上拉不是必须的,如果需要考虑主控比如MCU当处于power down或disable状态,485总线处于一个固定电平,建议上拉。如果不考虑这点,则无所谓了。

    或者是如果485本身有集成fail safe电路,保证总线处于一个有效的逻辑电平范围之内,也不需要上拉。