This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
1. 请问如何更改loop bandwidth值,手册上说波特率受限于loop bandwidth。而loop bandwidth又跟fpd有关,不知是什么关系,如何根据波特率更改它。
2.我现在做2FSK调制,两个信号的切换频率要1MHZ以上。现在增加Trctl切换频率但是两个输出信号切换速率没有变化。请问是因为loop bandwidth吗?
谢谢!期待您的回复。
可以先在ClockDesignTool上仿真一下
输入你的参考输入,要求的输出,然后选择Next,选择LMX2571,然后在loopfilter里面可以选择工具,试一试看仿真的输出结果
1. Loop bandwidth=2 *Data rate
2. 两个输出是不是配置成了一个fanout buffer,使得输出RoutRX和RoutTX输出相同频率。
应该是这个问题,但是怎样配置RoutRX和RoutTX成两个fanout buffer?是r35 bit【1:0】吗?
如果配置fanout buffer,需要6 F1F2_SEL选择F1或F2,然后R23 bit[7:6] OUTBUF_TX_EN_F2=1,OUTBUF_RX_EN_F2=1
你好:
速率还是无法跟上Trctl切换速率, 我的表述不是很清楚。
我想实现:使用RoutTX输出F1F2两个频率,并用Trctl切换F1F2两个频率的输出。想切换速率达1MHZ左右,现状是输出端F1F2两个频率切换速率在40KHZ时就上不去了。是否因为 Loop bandwidth 不够还是您说的F1F2配置成了同一个fanout buffer了。
谢谢!