目前用到一块arria 10 soc的开发板,上面有颗LMK04828芯片不知道如何配置。
应用需求是fpga从光口transceiver里面恢复出的时钟想要输出给LMK04828减小jitter后再送回fpga使用
下载安装CodeLoader 4,系统是win7 64位,port setup那里usb是灰色的,用示波器量也是软件不管怎么改参数,输出时钟没有变化
本人是做verilog开发的,时钟芯片这块没接触过,现在就是不知道通过什么方式可以配置LMK04828这块芯片
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前用到一块arria 10 soc的开发板,上面有颗LMK04828芯片不知道如何配置。
应用需求是fpga从光口transceiver里面恢复出的时钟想要输出给LMK04828减小jitter后再送回fpga使用
下载安装CodeLoader 4,系统是win7 64位,port setup那里usb是灰色的,用示波器量也是软件不管怎么改参数,输出时钟没有变化
本人是做verilog开发的,时钟芯片这块没接触过,现在就是不知道通过什么方式可以配置LMK04828这块芯片
这个口只有你连接到LMK04828的EVM后,才会不变成灰色的。
如果只是用来辅助生成寄存器表的话,可以不用care这个
这个是配置评估板的。
如果要配置你自己板卡上的芯片,你需要一个USB转I2C的小板子,然后把I2C的接线焊接到LMK04828的配置管脚处。
这部分应该有的,就是帖子的第一张图,usb口经过FT245RQ芯片再经过maxV接口转成spi接LMK04828
我现在不清楚如果是正常的情况下,usb连接上是怎样的