This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前项目上打算需要一种一对多的主从通信模式,
1、单节点数据传输速度:30MBps
2、节点数位4,。
3、节点数据分时传输
4、最好有协议支持。
5、能够自定义节点通断连接状态。
查阅相关资料目测USB3.0可以支持一对多通信,可HUB做节点,
小弟小白一名,不清楚这样做难度大否?希望各位大神不吝赐教!!!!
那您的操作模式是什么样,差分还是单端? 共模电压是多少?对于驱动器额定输出电压是多少?
您目前是什么应用?一对多通信,M-LVDS也能支持一对多。RS422也支持1对多。
感谢您的回复。
我们已经在单堆叠内部多个节点通信采用了MLVDS,但对于多个堆叠的通信由于MLVDS数据传输速度最高位250Mb.传输速度达不到要求所以没有采用。
目前需要多个堆叠通讯。最好采用USB通用接口,不知道有没有相关的解决方案。
您的终端是什么?TI有很多终端解决方案,USB的话可以看下TUSB8041这款HUB。
设计的两端都是FPGA,需要对传输 进行控制,主要包括数据的上传和下发。HUB可以被FPGA控制吗?
HUB不能直接被FPGA控制,如果用FPGA,需要用USB PHY,然后再加上hub,并且还需要基于FPGA的链路层控制器和PHY通信才行。zhenguo lu 说:设计的两端都是FPGA,需要对传输 进行控制,主要包括数据的上传和下发。HUB可以被FPGA控制吗?