我有需求需要将3G SDI输入转换成单组差分传输到FPGA进行处理,同样的,需要将FPGA的单组差分转换成3G SDI输出,找到 LMH1219 LMH1218这两款芯片好像能解决我的需求,但不是很明白这单组的差分是否我需要的信号,或者说求教SDI转换成单组的差分信号其实是怎么样一个信号呢,应该怎么样跟FPGA匹配。
另外,类似的LMH0318输出的out0 out1 2组是不是都能做成75欧姆sdi输出呢?
最后看官网上面提到的芯片的datasheet都是很简短的,并没有pin脚的说明等内容,是否有此信息可以查到呢?谢谢!