TI工程师您好:
关于TLK1221有几个问题请教:
1)K28.5是同步机制,请问这个K码需要多少字节发送一次?还是需要隔多少时间发送一次?我打算隔256字节数据发送一次K码,可以吗?
2)REFCLK需要一直有吗?还是只在发送数据时给出?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师您好:
关于TLK1221有几个问题请教:
1)K28.5是同步机制,请问这个K码需要多少字节发送一次?还是需要隔多少时间发送一次?我打算隔256字节数据发送一次K码,可以吗?
2)REFCLK需要一直有吗?还是只在发送数据时给出?
谢谢!
1)TLK1221是10bit位宽的,我的理解是每进行一次串行解串需要发送一次K28.5字符。
2)一直有的,您可以看下TLK1221的架构图,可以看到receiver的clock也是需要REFCLK提供的。 有些serdes在receiver端有RCLK,这款不是,需要REFCLK一直提供。
感谢回复,第二个问题很明确;
第一个问题您说的“一次”是指每发送10bit编码数据前都要加一个K28.5吗?即:K28.5+数据+K28.5+数据+...,这样效率是不是太低了。
Best wishes!
我的理解是这个没有硬性要求,如果整个link非常好的话,可能需要插入一次comma字符同步即可,相反可能需要频率高一些。因为总的来说,插入comma字符目的就是为了发送接收端同步问题,防止解串过程中发生数据错位现象。fanwei meng1 说:感谢回复,第二个问题很明确;
第一个问题您说的“一次”是指每发送10bit编码数据前都要加一个K28.5吗?即:K28.5+数据+K28.5+数据+...,这样效率是不是太低了。
Best wishes!