Other Parts Discussed in Thread: TLK110, DP83822I
对TLK110打4KV静电,PHY挂了,但寄存器还可以读取,重启动后可以正常使用,
想知道读哪个寄存可以知道PHY异常,然后让MCU重启它。非常紧急!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我明白您的意思,想通过读取某个寄存器的状态来指导芯片被ESD损坏,然后进行重启动作。
但是TLK110没有这样一个状态寄存器,可以看下register 的定义,都是针对某一个模块或功能应用方面。
请问重启方式是什么,是硬件RESET置位还是重新上电?如果是使用硬件RESET置位的方式,可以尝试使用MDIO读取寄存器信息。
可以查看寄存器PHYSTS 0x0010
可以查看链接是否建立,链接模式等。
是打在哪?是打在网线上还是在其他部分?
DP83822 MDI接口集成了ESD保护8kV ESD保护。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83822i.pdf