This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04000寄存器配置问题

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, LMK04000, USB2ANY

我买了LMK04000的芯片,用CodeLoader 4给LMK04000配置寄存器用什么线连接,希望大神解决。

  • 采用LPT mode的话用 LPT-uWire cable。

    如果用USB mode的话,需要USB2ANY板子和 10 pins uWire cable。 

  • 你的是芯片还是EVM板?

    如果是芯片,你需要做一块板卡,给LMK04000提供电源,配置接口和参考输入。

    配置文件可以从Codeloader里面得到

  • 芯片,我已经做成一块板了,但是我不知道怎么将pc和板子连起来

  • Seasat Liu 说:

    你的是芯片还是EVM板?

    如果是芯片,你需要做一块板卡,给LMK04000提供电源,配置接口和参考输入。

    配置文件可以从Codeloader里面得到

    芯片,我已经做成一块板了,但是我不知道怎么将pc和板子连起来

  • 确保自己做的板子都是好的

    然后去官网上下载LMK04000b EVAL的使用说明文档 SNAU045B

    在文档的最后两页告诉你如何链接。你通过飞线,焊接到你自己芯片的配置管脚上。