Other Parts Discussed in Thread: LMH0340
在使用lmh340的过程中,调试中测得芯片的txout+和txout-两个脚的输出电压为2.5v,最后sdiout输出为一个在0v上的波形,和datasheet中sdi输出的800mv不同,经检查,电路是按照设计要求正确设计和焊接的,请问是不是芯片寄存器需要配置,现在芯片是没有配置的初始化状态。请问是芯片寄存器配置的问题还是其他有什么问题,现在显示器无法显示图像。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340
在使用lmh340的过程中,调试中测得芯片的txout+和txout-两个脚的输出电压为2.5v,最后sdiout输出为一个在0v上的波形,和datasheet中sdi输出的800mv不同,经检查,电路是按照设计要求正确设计和焊接的,请问是不是芯片寄存器需要配置,现在芯片是没有配置的初始化状态。请问是芯片寄存器配置的问题还是其他有什么问题,现在显示器无法显示图像。
输出是CML电平,输出不需要寄存器配置。
您的输入是LVDS吗?LOCK输出什么状态?
使用的是LVDS输入,LOCK低电平,读寄存器X"29"值"00",(clock present,data present) X"2A"值"0F",( pll locked,txclk detected,),但是输出到显示器显示无信号。
那0x26h,0x01h怎么配置的?担心是否将LMH0340处于power down模式导致无输出。
寄存器没有配置过,是初始状态,刚刚读了X26h值为3F,X01h值为00。寄存器值应该都是正确的。
我想有没有可能是输入的数据格式不对,输入的数据是我自己仿的数据,但是我认为芯片的时钟和pll都锁住了,且差分输出引脚有波形输出,显示器就应该能被驱动,不应该出现蓝屏显示无信号状态。应该显示图像无法识别或者图像不兼容吧。