大家好:
我现在使用的是TUSB9261芯片,用来做USB转sata,参照了demo板的电路做的板子,现在USB连接电脑之后,用官方提供的烧录软件可以识别芯片而且也能烧写成功,但是成功之后再拔插USB之后就什么都没法识别了,芯片都识别不到了,请问怎么回事啊??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
我现在使用的是TUSB9261芯片,用来做USB转sata,参照了demo板的电路做的板子,现在USB连接电脑之后,用官方提供的烧录软件可以识别芯片而且也能烧写成功,但是成功之后再拔插USB之后就什么都没法识别了,芯片都识别不到了,请问怎么回事啊??
您的意思是第一次烧录成功,是能识别到的,插拔之后就识别不到了是吗?
还是说烧录能成功,但无法识别?
第一次烧录能成功,但是无法识别,现在是根本无法烧录了,因为那个软件识别不到芯片了
您烧写的固件采用的default firmware?EVM采用的default firmware 是TXx 极性交换的,如果在您的板子上没有交换,需要使用TUSB926x_FW_v1.05_SATA_NO_POLARITY_SWAP 文件。
经确认是极性交换了的,烧写的是default firmware,现在想重新烧写都不行,软件识别不到,有什么办法擦除已经烧进去的固件吗?
你好!我现在的情况是连接USB到电脑,电脑一直在识别USB大容量存储设备,但是一下有一下没有,一直不成功?请问这可能是什么原因呢?