具体问题描述:
时钟BUF型号: CDCUN1208LPRHBR
应用场景:该BUF接1.8V供电,采用单端输入的方法接26MHz 的TCXO(1.8V正玄波),目的是输出26MHz的LVDS方波波形至FPGA;
疑问:该buf是否支持正玄波单端输入,输出波形应该是方波吧?在TI社区看到类似的应用,只不过他用的是60MHz TCXO。
https://www.deyisupport.com/question_answer/analog/interface_and_clocks/f/59/t/25172.aspx