我采用TXS0108E将FPGA的CONFIG DONE信号(1.8V)转换成3.3V去控制NDS331的G,控制MOS管的导通起到LED灯的亮灭。
开始1.8V和3.3V侧均加了上拉,CONFIG DOEN信号为0或者1,LED一直亮即MOS管一直导通。
将3.3V侧的上拉去掉之后,不管CONFIG DONE信号为0或者1.8V,LED灯都一直保持亮即MOS管依然导通。只是用万用表去检测TXS0108 3.3V一侧信号的时候,表笔一接触到信号,MOS管就截止了(灯灭),表笔放开灯又亮。
请问这是什么原因?
还看到之前有帖子反馈,TXS0108E需要两侧是经常高低变化的电平,输出端才能有输出。是这样吗?