目前在做一个FPD-Link相关的项目,有以及几个疑惑:
1.是否可以像下图中所示的那样任意的FPD-Link III编码器和解码器之间都可无缝对接,无需考虑本地的接口。
附件中是TI对于FPD-Link III的介绍,网友给的,找不到出处,项目上需要2种不同的FPD-Link编码器(DS90UB925和DS90UB953),对应的解码器为DS90UB926.
925跟926之间肯定是可以直接互联的,但953与926的手册里都没说明能够兼容对方,不知道能否互联。
2.根据从项目需要,解码器926需要从925以及953产生的FPD-LinkIII信号中2选1,同时953产生的信号要能够1分2(发送给其他设备),这里需要选用扇出和多路复用芯片,考虑到FPD-Link III是CML电平标准,在TI官网上搜不到相应的芯片,请专家提供一个解决方案