This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am26lv31

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31

我想问一下am26lv31这款的差分芯片适合长线输出吗,用作脉冲和方向信号。

  • 可以,常用与增量编码器,绝对值编码器ABZ信号传输。

  • 你好,我量了一下am26lv31的输出电平只有3.3V我比较担心电平太低抗干扰能力不行
  • 您的这个问题和E2E上这个post非常类似,可以参考下。https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/t/628318?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am26lv31%20%20cable

    简单来说,能够传输的cable长度和cable的损耗,transmitter的输出幅度,信号频率都是有关系的。

    am26lv31的输出差分信号最小为0.95V,根据RS422 标准receiver的接收幅值最小为0.2V, 我们在考虑driver和receiver连接的时候,尽量是保证drvier的Voh(min)>receiver的Vih(min)。这样的话保证二者电平都在阈值范围之内能够互相连接。通讯也是一样的道理。但工作在速率比较高的时候,就需要考虑信号损失了,也即是信号幅值要下降多一些。 这个帖子里推荐了了一篇应用手册,可以看下。 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。