Other Parts Discussed in Thread: DP83848C, DP83848H
1.83848正常供电3.3V及复位正常 ,这时接上RJ45网线是不是就可以正常运行起来(在不与PPC440GP通讯),主要是验证自我检测是OK的
2.83848工作在RMII模式,需要外挂个50MHZ的有源晶振,给到芯片的P34,我看到你们设计加了个芯片CY2305,一路给到83848,另一路给到PPC440GP,可不可以不用这CY2305芯片,用83848内部(P25)输出50MHZ给到PPC440GP
3.83848这个芯片的软件 是不是原厂出厂都已烧录好的,已经固化的
4.设计资料中83848有两种工作模式,一个是MII模式下RJ45接口处有加网络变压器,而RMII模式下没有加网络变压器,不知道有什么区别