问题1:
TI有没有5V和3.3V兼容的CAN收发器?芯片功能要跟SN65HVD230相似的。
问题2:
SN65HVD230的CAN输出Split Termination端接模式能和标准的端接模式相连吗?
即CAN的节点中有的是标准端接模式,有的是Split Termination端接模式,这样混用的话是否会出问题?
问题3:
5V的CAN能和3.3V的CAN电平兼容使用吗?
即CAN总线中有的收发器是5V供电的,有的收发器是3.3V供电的,这样混用的话是否会出问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题1:
TI有没有5V和3.3V兼容的CAN收发器?芯片功能要跟SN65HVD230相似的。
问题2:
SN65HVD230的CAN输出Split Termination端接模式能和标准的端接模式相连吗?
即CAN的节点中有的是标准端接模式,有的是Split Termination端接模式,这样混用的话是否会出问题?
问题3:
5V的CAN能和3.3V的CAN电平兼容使用吗?
即CAN总线中有的收发器是5V供电的,有的收发器是3.3V供电的,这样混用的话是否会出问题?
谢谢!
1. CAN收发器有3.3V和5V两种, 没有都能兼容的。
2. SN65HVD230推荐的是使用split 端接方式,更能稳定共模电压。性能更稳定吧。
如果总线上节点都是采用的这款收发器,那还是推荐都采用split 端接模式。 其他CAN收发器的话,应该是有自己的spec要求吧。
3. 5V的CAN和3.3V的CAN,首先二者的电平阈值是不一样的,并且供电之间也会产生电流从高压流向低压的现象,不建议混合用。
针对问题2,,因为CAN总线上的有些节点设备是买的其他家的产品,不一定用的是SN65HVD230这款芯片,也不一定用的是SPLIT端接模式,这种情况是不是用标准模式更可行一些呢?
问题2,在多个节点的CAN总线上,就像485一样,这种只需要在总线两端接匹配电阻就好。中间的节点不需要端接匹配电阻。
端接的话,建议是采用split 端接方式,能更有效的抑制EMC,建立稳定的共模电压。